请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE62005 主题中讨论的其他器件:CLOCKPRO、
问题:
在使用主参考时钟时无法获取时钟合成器的输出
附件:
1. 80MHz_External_clock: 从外部模块中剪出80MHz 时钟。 该信号作为 CDED62005 的主基准时钟(PRI_REF)的输入
2.原理图: 我们设计中使用的原理图的摘述。
3.CDEC62005_GUI: 使用外部时钟配置 CDEC62005时使用的 GUI 的 snip。(使用智能多路复用器)
4.CDEC62005_GUI: 使用外部时钟配置 CDEC62005时使用的 GUI 的 snip。(直接使用 PRI 到输出缓冲器)
描述:
我们使用 CDEC62005 (我们的设计中仅使用了四个)来获取参考时钟
在 CDED62005中、我们同时使用 主参考时钟(PRI_REF)和辅助参考时钟(SEC_REF)
对于 PRI_REF、我们通过外部时钟模块提供输入
4、 对于 SEC_REF、 我们提供板载振荡器的输入(MPN:ASFLMB-40.000MHZ-LY-T)
我们从 CDEC62005 GUI 获得了需要编程到 CDEC62005寄存器的值
6.我们使用板载振荡器(SEC_REF)对 IC 进行了编程,以生成时钟,并获得预期的输出(在所有四个通道中)--正常工作
7.我们对 IC 进行了编程 ,以使用外部时钟(PRI_REF)生成时钟。未观察到输出--不工作
8、SPI 读写操作正常、通过读默认值和写 RW 寄存器完成。
9.我们还附加 了配置的 CDEC62005 GUI 设置的快照
10.我们希望在不使用内部 VCO 的情况下将输入旁路至输出,而是使用输出多路复用器来实现,如屏幕截图所示
11.我们已经尝试选择 PRI_REF、并通过将 Smart MUX 固定为 PRI 输入
12。在这两种情况下、我们都看不到输出
目前我们使用的是 PRI 缓冲器的 LVDS 输入标准。 我们不确定它是否正确。 根据所附的屏幕截图(80MHz_External_clock)、请告知我们可使用的最佳标准。
14.另外、让我们知道可以使用的最佳终端(在配置 PRI 缓冲区时)