主题中讨论的其他器件:LMK5C33216、 LMK5B33216、 LMK05318B、 LMK5B12204
您好、专家、
在我们的电路板上、REF0是来自 GPS 的1PPS、即3.3V CMOS 信号、如下图所示。 我们已将 REF0配置为 LVCMOS。
从 TICS Pro 中、始终取消选中 REF0VALSTAT。 我们将 STAT0配置为 REF0监控器 div out、div-2,我们发现 STAT0输出很奇怪
输出有 不规则的振荡以及 PPS 摆幅、它不是 PPS 的2分频、我认为这是 REF0评估失败的原因、但 PPS 信号非常干净。 REF0检测是否有任何特殊之处?
顺便说一下 、XO 和 TCXO 都可以、我们可以得到正确的频率输出。
谢谢
Peter