This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:REF0验证总是失败

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5B33216, LMK05028, LMK05318B, LMK5B12204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1111117/lmk05028-ref0-validation-always-fail

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件:LMK5C33216LMK5B33216LMK05318BLMK5B12204

您好、专家、  

在我们的电路板上、REF0是来自 GPS 的1PPS、即3.3V CMOS 信号、如下图所示。 我们已将 REF0配置为 LVCMOS。

从 TICS Pro 中、始终取消选中 REF0VALSTAT。  我们将 STAT0配置为 REF0监控器 div out、div-2,我们发现 STAT0输出很奇怪

输出有 不规则的振荡以及 PPS 摆幅、它不是 PPS 的2分频、我认为这是 REF0评估失败的原因、但 PPS 信号非常干净。 REF0检测是否有任何特殊之处?  

顺便说一下 、XO 和 TCXO 都可以、我们可以得到正确的频率输出。  

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您能否提供您的 TICS Pro 配置文件(.TCS 文件)?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    随附 TCS 文件。

    谢谢

    Peter

    e2e.ti.com/.../5430.LMK05028_5F00_1PPS_5F00_config_5F00_40MHz_5F00_out_5F00_onboard_5F00_XO_5F00_and_5F00_TCXO_5F00_V2-_2D00_-agxsom.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    我看到一个线程说它是占空比问题。  这是不可行的?  但我现在无法调整 PPS 占空比。

    e2e.ti.com/.../lmk05028-pps-validation-timer-issue

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    在我开始支持解决这个问题之前、我想指出、由于 LMK05028存在1PPS 锁定问题、我们现在建议将 LMK5C33216和 LMK5B33216用于1PPS 输入应用、而不是 LMK05028。

    关于您的问题、我以前曾支持过此同一问题、下面是解决方案的主题。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1101538/lmk05028-how-to-use-gps-pps-as-the-reference-clock-to-prevent-output-frequency-drift/4093447?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LMK05028%25252525201pps#4093447

    如果我回答正确、此主题与上述 E2E 帖子中的问题相同。

    如果我在附加的 E2E 线程中提供的最终配置不能为您提供支持、我将无法提供任何进一步的支持、因为该配置在我的末尾有效、并且已经完成了连接线程中显示的大量调试步骤。

    如果  附加线程中的 LMK05028_1PS_CONFIG_40MHz_OUT_ONBOARD_XO_and_TCXO_V2.TCS 配置不适合您、强烈建议使用 LMK5C33216或 LMK5B33216。

    对这些困难表示歉意。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    是的、这是我的同事在从事 TI EVB 工作时发布的主题。 因此、我的 TCS 是基于此更改 XO 和 TCXO 输入频率的 TCS。  

    我还在 TI EVB 上检查了您提供的 TCS 文件。 重要的信息是、使用与 Xiao 所说的相同的 PPS 输入时、REF0从未在 TI EVB 上验证。 有一天、当我将示波器探针控制到 REF0输入时、我发现 STAT0 LED 正常闪烁。  因此、我 用47pF 电容器组装了 R73、但令我惊讶的是 REF0始终有效。 遗憾的是、该电容器转速计在我们自己的电路板上不起作用。   这就是为什么我发布了这个新线程、并询问 REF0检测中是否有任何特殊情况、或者这只是一个芯片错误。

    谢谢

    Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    感谢您提供更多信息。 您当前的器件设置针对1PPS 输入进行了优化。

    我将在明天的实验中测试您的新配置、并为您提供一个锁定在我的末端以适应您的新 XO 和 TCXO 输入频率的配置。

    我们最初指定 LMK05028支持1PPS、但最近看到了许多问题、因此我们计划在不久的将来删除1PPS 规格。

    我将尽力为您提供锁定配置。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您目前处于设计的哪个阶段? 您能否切换到 LMK5C33216或 LMK5B33216?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    我们的设计处于生产状态。 但我们只是开始使用这个函数、这就是我们在这里讨论很久的原因。  最好保留 LMK05028。  LMK5C33216或 LMK5B33216可以满足相同的要求? 我看到成本要高得多。  我们的要求很简单、就是一个 GPSDO、它可以输出4个相位对齐时钟。 如果 GPSDO 只有一个输出、我认为我们可以使用扇出缓冲器。

    如果 PPS 验证正常、这是否意味着 LMK05028应该正常?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起亚  

    您可以在 EVB 上验证40/40MHz 和1PPS、然后我们将尝试不同的方法来获得 REF0验证。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    是的、LMK5C33216和 LMK5B33216可以满足1PPS 输入要求。 LMK05318B 和 LMK5B12204也可以满足该要求。 这四款器件的抖动性能也优于 LMK05028、并且具有改进的1PPS 输入锁定。

    由于您只需要 x4输出、因此 LMK5B12204将是您的最佳解决方案。 此器件具有4个输出并支持1PPS 输入。

    LMK05028可以支持1PPS 输入、但该器件较旧、因此该器件的输入结构未针对1PPS 进行优化。

    抱歉、我仍然无法在实验中测试您的新配置。

    我可以在星期五结束前为您提供更新的配置吗?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    没问题、我们将首先尝试您的文件。 下一步、我们将考虑时钟夹层设计。 这将是灵活的、并可降低风险。 我检查了 LMK05318B/LMK5B12204  比 LMK5C33216/LMK5B33216便宜得多。 出于成本原因、它是更好的解决方案。 你怎么看?  我看到 LMK05318B 和 LMK5B12204是引脚对引脚兼容的、对吧? 输出数之外的性能是否相同?  

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    是的、LMK05318B 和 LMK5B12204的成本要低得多。 它们的性能也与 LMK5B33216和 LMK5C33216相似。

    是的、LMK05318B 和 LMK5B12204具有引脚兼容性并具有相同的性能。 唯一的区别是输出数量。

    您能否提供1PPS 输入的输入端接图像?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    1PPS 配置为 LVCMOS 输入、无输入端接。仅有一个33欧姆的源分度。

    顺便说一下、如果我们将1PPS 更改为10Hz、它是否会使 REF 输入更容易验证?  我刚刚检查了 GPS 的脉冲输出是否高达1KHz。  

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请尝试以下配置。

    e2e.ti.com/.../LMK05028_5F00_1PPS_5F00_config_5F00_40MHz_5F00_out_5F00_onboard_5F00_XO_5F00_and_5F00_TCXO_5F00_V2-_2D00_-agxsom_5F00_TI_5F00_working.tcs

    遗憾的是、更改为10Hz 或1kHz 仍会导致同样的锁定难度。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢起亚,我会尝试。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    只需与您再次核实芯片编程情况即可

    1.文件加载,选择您的文件

    2.单击 Write All Registers (写入所有寄存器)

    两个步骤是可以的、 没有任何其他操作。  

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    请按照以下步骤操作:

    1.文件加载,选择您的文件

    2.单击 Write All Registers (写入所有寄存器)

    3.点击软复位芯片

    4.读回您的状态寄存器。

    基准验证大约需要5-10秒(REF0VALSTAT 变为高电平)、HLDOVR1标志变为低电平大约需要5-10秒、LOFL_DPLL1标志变为低电平大约需要20-25秒、LOPL_DPLL1标志变为低电平大约需要2-3分钟。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我还 意识到 您的1PPS 时钟占空比不是50%。 50%的占空比将使 DPLL 更容易锁定。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,  

    我们正在尝试。 尽管产品处于大规模生产状态、但为了实现稳健的解决 方案、我们决定使用 LMK5B12204。  LMK05318B 和 LMK5B12204均已缺货、我们也无法从经销商处获得。 由于日程安排紧、您能帮助我们协调100-200件吗?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    是的、我可以帮助协调。

    请接受我的 E2E 朋友申请、我可以离线为您提供支持。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    首选哪种接口?  这两个器件均位于 LMK5B12204数据表中。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    底部图片是1PPS 输入的首选。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    XO 输入怎么样?  这两张图片均适用于第30页和第69页的 XO (参考设计)。  

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    对于第一个图像、 将电容器放置在交流耦合 LVCMOS 输入端、并将100欧姆和50欧姆电阻用作分压器、以将 OSC 的摆幅从3.3V 降至1.1V

    对于第二个图像、XO 输入是直流耦合的、 可以使用125欧姆和375欧姆作为分压器、将 OSC 的摆幅从3.3V 降至2.5V

    如果 OSC 电压为2.5V 或1.8V、则不需要分压器。

    两种端接都可以正常工作、具体取决于您是希望输入交流耦合还是直流耦合、还是需要使用分压器来降低 OSC 摆幅、使其处于 XO 输入规格范围内、如下所示:

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    谢谢、我们将使用125/375来实现简单。

    以下是草案 sch。 感谢您自对大规模生产产品进行变更以来所做的认真评估。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    是我的反馈。

    e2e.ti.com/.../LMK5B12204-Schematic-Review.pdf

    pdf 中的左列包含我的建议。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    这是最新版本、我们将继续进行 PCB 布局。

    默认情况下、SYNCN 拉至 GND

    2.我们系统中的 I2C 为1.8V

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    该原理图看起来正常。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Julian。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    为了澄清这一点、您是否计划使用 LMK5B12204的 SYNCN 功能?

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    这很可能、因此我们保留选项。 此功能是否有任何特殊考虑?  

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    有关 SYNCN 特性的更多信息、请参阅数据表中的第9.3.15节。

    由于您将 GPIO0/SYNCN 引脚连接到 GND、因此您的输出将始终处于静音状态。 您将需要更新您的终端。

    从低电平到高电平的转换将触发同步、因此您需要一个外部时钟来触发0 -> 1的转换以实现同步。

    输出同步也可通过软件执行。 在这种情况 下、您将始终将 GPIO0/SYNCN 引脚连接到高电平。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    好的、 默认情况下、我将把 SYNCN 拉为高电平。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    还需要确认一点、我们将对 XO 输入使用正常的晶体振荡器、例如 EPSON 器件:

    https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=brief_SG3225CAN〈=en

    https://support.epson.biz/td/api/doc_check.php?dl=app_SG3225CAN〈=en

    通过1PPS 同步、我们可以获得非常稳定、精确的时钟输出。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您将使用哪个 ppm 版本的 EPSON XO? (25ppm 或50ppm)

    这两种方法都可以正常工作、但使用具有较低 ppm 的 XO 可以使 DPLL 更容易锁定到1PPS 时钟。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    我们将使用25ppm。   

    BTW、您能帮助我们跟踪样品状态吗? PCB 制造现正暂挂。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们正在努力为您提供样片。  我们将在这些产品发运后通过电子邮件进行跟进。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、

    感谢您的参与、我们今天将发布 PCB 以供生产。  

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您的地区销售团队应该已经联系过您、或者将很快联系到您。 请通过电子邮件跟进所有其他查询。 我将关闭此主题。

    谢谢!

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、起亚、  

    地区销售部门打电话给我。 您可以关闭此主题。 在我们获得新的 PCBA 之后、我可能会向您请求 LMK5B12204配置文件。

    再次感谢

    Peter