This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:寄存器设置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1116774/lmk04832-register-setting

器件型号:LMK04832

大家好、团队、

下面我对 LMK04832寄存器设置有疑问。 请帮助回答以下问题?

  1. 即使我们使用分频器路径、也可以通过0x102寄存器(DCLKX_Y_DDLY_PD)将器件时钟数字延迟功能断电吗?
  2. 在0x103寄存器的 DCLKX_Y_DCC 说明中、启用占空比校正时、显示"半步进所需"。 这是否意味着在 DCLKX_Y_HS=0 (无相位调整模式)的情况下会导致0.5clk 延迟? 如果我们设置  DCLKX_Y_HS=1、则该0.5clk 延迟将被纠正、并且最终不会有延迟?
  3. 关于0x173寄存器、表5和表78之间的位[4]上有不同的默认值信息。 哪一项是正确的信息?
  4. 在 POR 之后、应在每个寄存器中写入默认值。 因此、在对器件进行编程时、用户是否可以仅访问需要写入的寄存器? 还是最好访问/写入所有寄存器?
  5. 数据表建议以0x000到0x555的数字顺序对寄存器进行编程、PLL2相关寄存器编程除外。 但是、EVM 源代码似乎是按照 R386 -> R387 -> R358 -> R359 -> R360 -> R1365的顺序设置的。 寄存器编程序列是否有任何意义?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下答案:

    1.是的、数字延迟部分与分频器无关、可通过  DCLKX_Y_DDLY_PD 位单独禁用。

    2. 如果  DCLKX_Y_HS_=1、它将时钟相位调整半个时钟周期、并使用 DCLKX_Y_DCC=1、它将进行占空比校正。 因此、如果希望进行占空比校正、则两个位都应处于高电平。

    表5需要使用0x173[4]进行更正-> 1.  

    4.在 开始位置位后、您只能访问/写入必要 的寄存器。  与 POR 一样、它会设置所有其他寄存器。

    如数据表第8.5.1节的注释所述、在对其他 PLL2分频器进行编程后、必须对 PL2L2N 寄存器进行编程、以确保正确的 VCO 频率校准。 因此、在 R387之前、VCO 频率经过校准 、并在写入 PLL2_N 值(R358、R359和 R360)之后进行校准。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    感谢您的评论。

    [~ userid="256990" url="支持/时钟计时组/时钟和计时/f/clock-timing-forum/1116774/lmk04832-register-setting/4140500#4140500"]2.  如果  DCLKX_Y_HS=1、它将时钟相位调整半个时钟周期、并使用 DCLKX_Y_DCC=1、它将进行占空比校正。 因此、如果要进行占空比校正、两个位都应处于高电平。[/QUERP]

    如果我们设置 DCLKX_Y_DCC=1和 DCLKX_Y_HS=0、会怎么样? 在这种情况下、占空比未校正?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    感谢您的支持。 但是、我不理解  DCLKX_Y_DCC 和 DCLKX_Y_HS 的关系。 您能否告诉我、当我们设置 DCLKX_Y_DCC=1和 DCLKX_Y_HS=0时、会发生什么情况? 占空比校正与 DCLKX_Y_DCC=1和 DCLKX_Y_HS=1的条件有何不同?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    您可以支持此附加问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet-San、

    您能告诉我何时可以提供评论吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    很抱歉耽误您的回答。

    需要进行半时钟相位调整 DCLKX_Y_DCC=1和 DCLKX_Y_HS_=1、它还将提供占空比校正、其中 DCLKX_Y_DCC=1和 DCLKX_Y_HS=0提供占空比校正、但不提供半时钟周期相位调整。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal