This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594的杂散

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1117091/lmx2594-the-spurious-of-the-lmx2594

器件型号:LMX2594

请就 LMX2594的伪波向我提供一些建议。
如图 1、寄生在 Δ3.08MHz μ F 时生成。
您认为什么会导致伪波?
其他频率、例如12070MHz 和12190MHz、也具有 Δ3.08MHz μ V 的杂散发射。
由于在产品上进行了确认、当在评估板上进行确认时、也以相同的方式确认了虚假。
图1中的结果是评估板上的结果。
如果您有任何建议或对策、请给我一些建议。

此致、
Akihiko Yokouchi/

  图1

  图2 (LOOP_FILTER)

12350MHz 的设置数据如下所述。

R112 0x700000
R111 0x6F0000
R110 0x6E0000
R109 0x6D0000
R108 0x6C0000
R107 0x6B0000
R106 0x6A0000
R105 0x690021
R104 0x680000
R103 0x670000
R102 0x660000
R101 0x650001
R100 0x640000
R99 0x630000
R98 0x620000
R97 0x610888
R96 0x600000
R95 0x5F0000
R94 0x5E0000
R93 0x5D0000
R92 0x5C0000
R91 0x5B0000
R90 0x5A0000
R89 0x590000
R88 0x580000
R87 0x570000
R86 0x560000
R85 0x550000
R84 0x540000
R83 0x530000
R82 0x520000
R81 0x510000
R80 0x50000
R79 0x4F0000
R78 0x4E0025
R77 0x4D0000
R76 0x4C000C
R75 0x4B0800
R74 0x4A0000
R73 0x49003F
R72 0x480000
R71 0x470001
R70 0x46C350
R69 0x450000
R68 0x4403E8
R67 0x430000
R66 0x4201F4
R65 0x410000
R64 0x401388
R63 0x3F0000
R62 0x3E0322
R61 0x3D00A8
R60 0x3C0000
R59 0x3B0001
R58 0x3A8001
R57 0x390020
R56 0x380000
R55 0x370000
R54 0x360000
R53 0x350000
R52 0x340820
R51 0x330080
R50 0x320000
R49 0x314180
R48 0x300300
R47 0x2F0300
R46 0x2E07FD
R45 0x2DC8C0
R44 0x2C12A4
R43 0x2B000B
R42 0x2A0000
R41 0x290000
R40 0x280000
R39 0x27000C
R38 0x260000
R37 0x250604
R36 0x240066
R35 0x230004
R34 0x220000
R33 0x211E21
R32 0x200393
R31 0x1F03EC
R30 0x1E318C
R29 0x1D318C
R28 0x1C0488
R27 0x1B0002
R26 0x1A0DB0
R25 0x190624
R24 0x18071A
R23 0x17007C
R22 0x160001
R21 0x150401
R20 0x14E048
R19 0x1327B7
R18 0x120064
R17 0x11012C
R16 0x100080
R15 0x0F064F
R14 0x0E1E50
R13 0x0D4000
R12 0x0C5001
R11 0x0B0018
R10 0x0A10D8
R9 0x090604
R8 0x082000
R7 0x0740B2
R6 0x06C802
R5 0x0500C8
R4 0x040A43
R3 0x030642
R2 0x020500
R1 0x01080A
R0 0x00249C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouchi-San、  

    3.08Mhz 杂散应来自外部源、例如基准时钟或电源。 从图中可以看到、右侧只有一个杂散。 来自 PLL 的杂散将出现在两侧。  

    根据其配置、应在833.3333kHz 的倍数处出现杂散。

    我明天可以进行一些测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Noel:
    感谢你的建议。

    我之前联系过的频谱分析仪图片(图1)显示了产品的杂散状态。
    确认评估板的结果如图3所示。
    如果您查看并找到相关信息、请与我联系。

    此致、
    Akihiko Yokouchi/

      图3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yokouuchi-San、

    这是我的测试结果、除了已知杂散(833.33333kHz 的倍数)之外、没有其他杂散。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Noel:
    感谢评估板的确认

    我将检查它是否受到电源等的影响

    Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Noel:
    请您再次确认虚假信息吗?

    请将频谱分析仪的 RBW 和 VBW 设置为100Hz 并进行检查。

    此致、
    Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    给你。 同样、除了833.3333kHz 杂散的倍数之外、没有其他杂散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Noel:
    感谢评估板的确认。

    我尝试更改电源和120M REF (SG)、但有伪波。
    如果仅是评估板、则认为问题仅在于评估板。
    但是、由于在另一个电路板上发生了相同的情况、我认为也发生了相同的问题。

    我正在发送设置数据、但是否存在任何特殊问题?

    我们将向您发送连接图。
    我指的是评估板。
    是否有任何看起来是杂散因素的器件?

    此致、
    Akihiko Yokouchi/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 尊敬的 Noel。

    产生杂散的原因是频谱分析仪。
    使用另一个频谱分析仪进行检查时未发现伪波、随后的调查显示了这一点。

    我应该多检查一下、然后再进行查询。
    很抱歉。

    感谢您的支持。

    Akihiko Yokouchi/