This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:CDCI6214驱动程序代码

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCI6214, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118050/cdci6214-cdci6214-driver-code

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

我们是否有一些 CDCI6214 I2C 驱动程序代码或编程用户指南? 我的客户正在评估其电路板中的 CDCI6214、并希望获得一些驱动程序代码或用户指南来加快评估过程。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们目前没有可用的 I2C 驱动程序代码。

    有关 如何对  CDCI6214进行编程的详细信息、请参阅数据表的第8.5节"编程"。

    它们可以使用 TICS PRO GUI 通过具有 USB2ANY 连接的 I2C 将寄存器设置读/写到电路板。

    此致、

    Jennifer