请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCI6214 主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、
我们是否有一些 CDCI6214 I2C 驱动程序代码或编程用户指南? 我的客户正在评估其电路板中的 CDCI6214、并希望获得一些驱动程序代码或用户指南来加快评估过程。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
我们目前没有可用的 I2C 驱动程序代码。
有关 如何对 CDCI6214进行编程的详细信息、请参阅数据表的第8.5节"编程"。
它们可以使用 TICS PRO GUI 通过具有 USB2ANY 连接的 I2C 将寄存器设置读/写到电路板。

此致、
Jennifer