Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B
主题中讨论的其他器件:LMK00804B
您好!
以下是我们的设计要求。
我们的设计中有一个25MHz 晶体振荡器(+/-2ppm)、它在3.3V 电压下以 0.2V/ns 的压摆率运行。 我们需要在1.8V 电压下为 FPGA 和以太网 PHY 生成两个时钟信号(25MHz)。
我们计划使用 LMK00804B 将3.3V 时钟信号转换为1.8V 时钟、并为 FPGA 和以太网 PHY 供电。 我们的问题是器件的输出抖动、因为25MHz 时的数据表中没有有关输出附加抖动的信息。 您能否建议此器件是否可用于上述应用。
此致
Sudheer