This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00804B-Q1:用于 FPGA 和以太网 PHY 的25MHz 时钟生成

Guru**** 2694525 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00804B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1116482/lmk00804b-q1-25mhz-clock-generation-for-fpga-and-ethernet-phy

器件型号:LMK00804B-Q1
主题中讨论的其他器件:LMK00804B

您好!

以下是我们的设计要求。

我们的设计中有一个25MHz 晶体振荡器(+/-2ppm)、它在3.3V 电压下以 0.2V/ns 的压摆率运行。 我们需要在1.8V 电压下为 FPGA 和以太网 PHY 生成两个时钟信号(25MHz)。

我们计划使用 LMK00804B 将3.3V 时钟信号转换为1.8V 时钟、并为 FPGA 和以太网 PHY 供电。 我们的问题是器件的输出抖动、因为25MHz 时的数据表中没有有关输出附加抖动的信息。 您能否建议此器件是否可用于上述应用。

此致

Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudheer、

    LMK00804B 支持3.3V 时钟输入至1.8V 输出;但是、不建议使用输入压摆率为0.2V/ns 的晶体。 根据数据表(请参阅第7.11节、第10.6.3节和下面的图1)、输入压摆率应至少为3V/ns、以获得最佳噪声性能。

    我可以在 下周提供25MHz 的抖动数据。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、  

    感谢您提供相关信息。

    您能不能建议使用 TI 的任何其他时钟缓冲器、这些时钟缓冲器可以处理较低的压摆率信号、并可针对25MHz 时钟信号将电平从3.3V 转换为1.8V。

    此外、您能否共享25MHz 和0.2V/ns 输入压摆率下 LMK00804B 输出信号的任何仿真/实验结果?

    此致

    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudheer、

    我们没有支持此类压摆率和电平转换的替代缓冲器。 请在 室温设置为553fs 时查找25MHz 和~0.2V/ns 下 LMK00804B 的典型抖动测量值。

    来自 SMA100B 信号发生器的输入源:

    LMK00804B 输出:

    此致、

    Jennifer