This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:有关 LMK05318B 的一些问题

Guru**** 2554060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1108940/lmk05318b-some-questions-about-lmk05318b

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216

专家您好!

我们的客户正在考虑设计此器件。

下面是一些问题。

我想获得您对每一项的反馈。

如果有 EVM 或设计文件(原理图、PCB)或设计指南、请告知我。

  我找不到它们。

2.是否可以将 OUT0/1、OUT2/3设置为 OUT0、OUT1、OUT2、OUT3、并使用不同的频率输出? 还是它是相同的频率输出?

  是否可以使用单独的频率进行输出? 它们是否连接在一起?

  当我检查寄存器和方框图时、它似乎将 OUT0/1、OUT2/3连接在一起。

3.当将两个产品用于16端口输出时,是否可以控制输出时钟偏差?

  它们希望消除输出上的时钟偏斜。

4.关于参考 时钟:

  我可以只使用 DPLL 还是 APPL? 或者、我应该使用所有这些文件吗?

  他们认为参考时钟是负担。

  当我检查方框图时、我认为需要两个参考时钟输入。

5、AC-LVDS 的最小输出频率是多少?

  数据表中没有注释。

  我们的客户需要最低100kHz 的频率。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、我们有 EVM 用户指南。 以下是链接: 《LMK05318B EVM 用户指南》

    EVM 用户指南中包含了我们的 EVM 原理图和布局、可作为您的系统设计的参考。

    数据表中的图10-4还显示了 LMK05318B 参考原理图设计。

    我还在下面附上了如何构建 LMK05318B 原理图指南。

    e2e.ti.com/.../How-to-Build-a-Schematic-for-the-LMK05318B.pdf

    OUT0和 OUT1必须输出 相同的频率。 OUT2和 OUT3必须输出相同的频率。 OUT0和 OUT1共用一个通道分频器、因此无法输出不同的频率。 OUT2和 OUT3也是如此。

    LMK05318B 具有输出同步功能、可用于同步输出时钟的相位。 数据表中的第9.3.15节提供了输出同步特性的说明。

    关于对齐两个器件的相位、您需要:

    A. 首先使用输出同步功能来同步第一个器件的输出时钟。

    B. 然后、将第一个器件的其中一个输出馈送到第二个器件的输入、并使用第二个器件的零延迟模式(ZDM)功能将输入时钟与第二个器件的 OUT7同步。

    C. 然后、使用第二个器件的输出同步功能将第二个器件输出时钟的相位与 OUT7同步 (从而使第二个器件的输出与第二个器件的输入同步、从而使第二个器件的输出时钟与第一个器件的输出同步)。

    如果需要16路输出、我建议使用 LMK5B33216。 该器件是 LMK05318B 的16路输出版本、具有一些附加功能、例如第3个 APLL 和 APLL DCO (用于直接对 APLL 进行频率和相位调整)。

    APLL 必须始终用于器件运行、但 DPLL 是可选的。 下面是一个提供 LMK05318B 工作原理说明的文档。 本文档应明确您对如何使用 APLL 和 DPLL 的理解。  我强烈建议阅读整个文档。

    e2e.ti.com/.../How-the-LMK05318B-Operates.pdf

    5. OUT0至 OUT6可输出3.0692MHz 至800MHz 的 AC-LVDS 时钟。 OUT7可输出1Hz 至800MHz 的 AC-LVDS 时钟。

    LMK5B33216可允许多达12个输出来生成1Hz 至1250MHz 范围内的时钟。

    请注意、LMK5B33216也具有输出同步功能、因此您可以对齐所有输出时钟。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    非常感谢您回顾过去的原理图。

    我还有一个问题、如下所示。

    我们的客户将使用振荡器作为参考时钟输入。

    当我比较数据表的参考电路和 EVM 时、存在一些差异。

    请告诉我应该使用哪种电路吗?

    数据表的应用电路

    2. EVM 的应用电路

    此致

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    对于单端 XO 输入、建议的端接如下:

    在数据表图像中、将电容器放置在交流耦合 LVCMOS 输入端、并将100欧姆和50欧姆电阻用作分压器、以将 OSC 的摆幅从3.3V 降至1.1V

    在 EVM 图像中、33欧姆与 OSC 的17欧姆输出阻抗匹配、220欧姆和240欧姆用作分压器、将 OSC 的摆幅从3.3V 降至1.7V

    我建议使用我刚才在该消息开头所示图像中显示的终端。

    此致、

    起亚拉赫巴