主题中讨论的其他器件: LMK5B33216
专家您好!
我们的客户正在考虑设计此器件。
下面是一些问题。
我想获得您对每一项的反馈。
如果有 EVM 或设计文件(原理图、PCB)或设计指南、请告知我。
我找不到它们。
2.是否可以将 OUT0/1、OUT2/3设置为 OUT0、OUT1、OUT2、OUT3、并使用不同的频率输出? 还是它是相同的频率输出?
是否可以使用单独的频率进行输出? 它们是否连接在一起?
当我检查寄存器和方框图时、它似乎将 OUT0/1、OUT2/3连接在一起。
3.当将两个产品用于16端口输出时,是否可以控制输出时钟偏差?
它们希望消除输出上的时钟偏斜。
4.关于参考 时钟:
我可以只使用 DPLL 还是 APPL? 或者、我应该使用所有这些文件吗?
他们认为参考时钟是负担。
当我检查方框图时、我认为需要两个参考时钟输入。
5、AC-LVDS 的最小输出频率是多少?
数据表中没有注释。
我们的客户需要最低100kHz 的频率。
此致、
Michael