This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:时钟配置问题

Guru**** 2929940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04821EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114881/lmk04821-clock-configuration-problem

器件型号:LMK04821

本手册解释了 lmk04821总共有七组时钟。 每组时钟包括 DCLK 和 sdclk、其中 DCLK 受时钟分频器参数影响、另一个 sdclk 受 sysref 时钟分频器参数影响。 在调试期间、发现同一组时钟中的输出波形只受时钟分频器的影响。 配置如下。同轴电缆连接分别为 dclk0和 sdclk1。使用 LMK04821EVM 进行测试。

配置如下所示。

波形如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SDCLKoutX 输出频率取决于 SDCLKoutX _MUX 设置、该设置启用 DCLK 输出或 SYSREF 输出。

    例如:对于 SDCLKout1、SYSREF 输出使能时、0x104[5]设置应为1。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何设置 SDCLKoutX _MUX? 我在接口上找不到特定的设置位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是代码加载程序、则可以在下面找到 SDCLKout1_MUX 字段。

    我更喜欢使用 TICS Pro 工具、它更先进、寄存器字段显示得很清晰。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置接口如下所示、txt 寄存器文档在寄存器导出接口中被导出、并被写入 FPGA 的 ROM COE 文件中进行读取和写入操作。

    每个时钟可以大致输出、但频率会发生变化。

    ,组分别为1g 和15.6m μ m

    EVM 评估板的时间为990ps 和63.4ns (绿色)、

    测试板的时间为920ps 和58ns

    两个电路板的工艺、材料和温度各不相同。 您是否想询问相关问题的方向。

    现在是1996米。 如果调整为2G、是否有针对整个时钟的参考配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我得到的是正确的、您希望1GHz 输出和2G VCO 选择。对吗?

    根据基准输入频率以及 PLL2_R 和 PLL2_N 设置选择 VCO 频率。 这些寄存器为整数、要选择2GHz VCO、OSCin 输入频率应为整数(例如100MHz)、这可以将 VCO 锁定在2GHz。

    希望能澄清您的疑问。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal