This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:应用问题

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115615/lmk04826-application-problem

器件型号:LMK04826

大家好、

客户提出一些问题。 请您帮助我回答。非常感谢。

LMK04826的保持功能有以下问题:
1.在何处设置 HOLD 状态的进入和退出条件?
2.如何检查保持状态的性能变化和输出时钟下降的趋势?
3.在禁止条件下是否有时间长度设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMK04826 数据表第9.3.7.2和9.3.7.4节 显示了进入和退出保持状态的各种方法。

    2. 在保持期间、如果 PLL2在进入保持模式之前锁定、即使在解锁 PLL1之后、PLL2仍会显示锁定。 请参阅第9.3.7.3节。

    退出保持取决于 VCXO 频率、ppm 规格、 PLL1_WND_SIZE 和 HOLDOW_DLD_CNT 等各种因素。 请参阅第9.3.7.5和10.2节。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal