请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2582 尊敬的团队 TI:
我们需要通过 LMX2582 IC 进行配置
输出频率:4360-5000MHZ,输出功率+8dBm
OSC 输入频率:100MHz,+6dBm
FPD = 100MHz
输出频率选择:A 和 B 通道的 VCO
预分频器:2;N 分频器= 21,Fden= 200,Fnum= 150至800 (可变)
根据 FVCO = FPD*预分频器(N Div+(Fnum/Fdenum),我们应该得到输出频率
但我们将获得4360至4400MHz 的输出、其中 Fnum = F denum (高达 Fnum=200)
对吗?
您能提供任何建议
PFA 供您参考