This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2582:器件配置为4360MHz 至5000MHz 的频率、PLL 提供最大输出功率

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1115640/lmx2582-device-configured-for-frequency-from-4360mhz-to-5000mhz-with-maximum-output-power-from-pll

器件型号:LMX2582

尊敬的团队 TI:

我们需要通过 LMX2582 IC 进行配置  

输出频率:4360-5000MHZ,输出功率+8dBm  

OSC 输入频率:100MHz,+6dBm

FPD = 100MHz  

输出频率选择:A 和 B 通道的 VCO

预分频器:2;N 分频器= 21,Fden= 200,Fnum= 150至800 (可变)

根据 FVCO = FPD*预分频器(N Div+(Fnum/Fdenum),我们应该得到输出频率  

但我们将获得4360至4400MHz 的输出、其中 Fnum = F denum (高达 Fnum=200)

对吗?

您能提供任何建议  

PFA 供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @TI,可以回答任何人的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉克马纳,

    每次更改输出频率时、都需要进行 VCO 校准。 例如、您更改了 Ninteger、然后应单击 Load Registers 按钮一次以触发 VCO 校准。