主题中讨论的其他器件: LMK61PD0A2
您好!
我对输出测量结果有疑问。
配置 LMX2594输出10GHz 频率、频谱具有另一个杂散(图1)。 杂散在13.1MHz 间隔发生、即使我切换到另一个频率、这种情况仍然存在(图2)。
参考信号100MHz、相位检测器频率200MHz、TICS Pro 设置如图3所示。
是否有人遇到过类似的问题? 是否有办法改善这种情况?
图1 _跨度100MHz
图2 _跨度100MHz
图3 Tics Pro 设置
这一问题困扰着我一段时间,希望有人能提供一些建议。
谢谢、
EVA。
图2、对于 LMK61PD0A2、跨度为100MHz