This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:有关输出杂散的问题

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK61PD0A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1113219/lmx2594-issue-about-output-spurs

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK61PD0A2

您好!
我对输出测量结果有疑问。
配置 LMX2594输出10GHz 频率、频谱具有另一个杂散(图1)。 杂散在13.1MHz 间隔发生、即使我切换到另一个频率、这种情况仍然存在(图2)。

参考信号100MHz、相位检测器频率200MHz、TICS Pro 设置如图3所示。

是否有人遇到过类似的问题? 是否有办法改善这种情况?

    图1 _跨度100MHz
  图2 _跨度100MHz

  图3 Tics Pro 设置

这一问题困扰着我一段时间,希望有人能提供一些建议。

谢谢、

EVA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eva、

    您在整数通道中操作它、13.1MHz 杂散必须是来自环境或参考时钟的某种干扰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您的回复。
    正如您的建议、我尝试更改参考时钟。我使用振荡器"AK5DAF1-100"来提供参考频率(100MHz)、然后将原频率替换为"LMK61PD0A2"和信号发生器进行测试。

    这些干扰仍然存在、如图2和图3所示。 这是否有其他可能的原因、或者我可以尝试任何移动?
      图2、对于 LMK61PD0A2、跨度为100MHz
      图3、带信号发生器、量程100MHz

    EVA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eva、

    请检查您的电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您再次回复、然后我有一个问题要问。

    基准杂散是否可能导致这种现象?

    EVA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eva、

    您的参考时钟为100MHz、因此参考杂散将为100MHz。