This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NA555:使用555计时器的一次性负脉冲发生器

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: NA555, TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1110270/na555-one-shot-negative-pulse-generator-using-555-timer

器件型号:NA555
主题中讨论的其他器件: TLC555

大家好、

我想使用 NA555生成1.2s (+/-20%)负单脉冲。  
您是否有任何示例设计、例如使用555计时器的一次性脉冲发生器?

如果可能、我希望使用复位 IC 的正边沿触发单次脉冲、现在我正在寻找示例设计。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi、您好!  

    负脉冲时。 您是指负电压脉冲还是负边沿电极、如下所示? 我们没有适用于 NA555的 SPICE 模型。 我使用了 TLC555进行演示。  

    负边沿脉冲:

    负电压脉冲:

    对于负电压脉冲、存在该电路、但它不会在输出端提供干净的方波脉冲、并且更难控制持续时间和电压值。 在这个电路中、我无法将脉冲持续1.2秒。 我认为此电路不适合您的应用、但我想向您展示一下如何生成负电压脉冲。  

    e2e.ti.com/.../Negative-Edge-Pulse.TSCe2e.ti.com/.../Negative-Voltage-Pulse.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您对此做出的及时响应。

    这是他们想要生成的逻辑。 您认为使用555计时器和一些逻辑可以实现吗?
    它们希望生成由输入正边沿触发的1.2s 宽度负脉冲。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takashi-San、  

    感谢您的澄清。 我将修改我的仿真、以查看我是否可以满足此逻辑。 明天我将在一天结束前回复。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takashi-San、

    下面显示的行为是否符合要求? Vout 持续大约1.2秒。 如果在输出为低电平时触发器件、则器件将不会做出反应、直到指定的时间完成、此时下一个触发事件将产生大约1.2s 的低电平输出。 我已附上 下面修改的仿真。 如果看上去一切正常、我们可以将输入反相、以实现上面绘制的信号。 请告诉我、我可以处理这一部分。

    e2e.ti.com/.../2625.Negative-Edge-Pulse.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    感谢您对这次机会的大力帮助。

    解决方案看起来不错、我建议客户进行设置!

    此致、

    Takashi Onawa