Other Parts Discussed in Thread: NA555, TLC555
主题中讨论的其他器件: TLC555
大家好、
我想使用 NA555生成1.2s (+/-20%)负单脉冲。
您是否有任何示例设计、例如使用555计时器的一次性脉冲发生器?
如果可能、我希望使用复位 IC 的正边沿触发单次脉冲、现在我正在寻找示例设计。
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Takashi、您好!
负脉冲时。 您是指负电压脉冲还是负边沿电极、如下所示? 我们没有适用于 NA555的 SPICE 模型。 我使用了 TLC555进行演示。
负边沿脉冲:

负电压脉冲:
对于负电压脉冲、存在该电路、但它不会在输出端提供干净的方波脉冲、并且更难控制持续时间和电压值。 在这个电路中、我无法将脉冲持续1.2秒。 我认为此电路不适合您的应用、但我想向您展示一下如何生成负电压脉冲。

e2e.ti.com/.../Negative-Edge-Pulse.TSCe2e.ti.com/.../Negative-Voltage-Pulse.TSC
此致、
Chris Featherstone
Takashi-San、
下面显示的行为是否符合要求? Vout 持续大约1.2秒。 如果在输出为低电平时触发器件、则器件将不会做出反应、直到指定的时间完成、此时下一个触发事件将产生大约1.2s 的低电平输出。 我已附上 下面修改的仿真。 如果看上去一切正常、我们可以将输入反相、以实现上面绘制的信号。 请告诉我、我可以处理这一部分。

e2e.ti.com/.../2625.Negative-Edge-Pulse.TSC
此致、
Chris Featherstone