This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LVCMOS (正常/低)输出误差

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1114073/lmk03806-lvcmos-norm-low-output-error

器件型号:LMK03806

您好!

我的客户使用的 LMK03806具有以下设置。

e2e.ti.com/.../LMK03806.TCS

LVCMOS (正常/低)输出的捕捉图像如下(黄色=P 端口/蓝色=N 端口)。

他们认为 N 端口输出为低电平、但有时钟输出。

请帮助我们解决此问题的原因以及解决方法。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我明天可以再次检查、但我将检查不同的 LVCMOS (设置 P、设置 N)、以查看是否存在一些错误标签。
     -是否尝试过其它 LVCMOS 设置?

    如果这不是 LVCMOS 设置中的简单错误...

    您能更详细地描述测试设置吗?  我注意到、波形与预期的其他方向对齐或180度异相。  是否使用不同长度的电缆?

    您能否确认测量是在 EVM 还是其他客户电路板上进行?
     -如果是客户电路板、您是否有输出的原理图/PCB?
     -我注意到 N 振幅较小。  我想知道是否有一些耦合或100欧姆差分端接导致测得的 N 输出显示波形?

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的帮助、

    此问题已通过客户设计的电路板得到确认、原理图可在下面的螺纹中找到。

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1024759/lmk03806-lmk03806-schematic-review/3788460#3788460

    他们还使用不同的问候检查了 LVCMOS 输出。

    1. LVCMOS (标准/反相)

    2. LVCMOS (低电平/低电平)

    3. LVCMOS (标准/标准)

    只有一个输出设置发生此问题:LVCMOS (低电平/正常电压)、LVCMOS (低电平/反电压)、LVCMOS (正常/低电平)、LVCMOS (反电平/低电平)。

    这是 LVCMOS (低电平/反电平)设置的情况。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我确认正常/关闭逻辑没有问题。  原理图审阅将 OUT6显示为 LVDS。  我的期望是布线作为差分布线(因为它似乎是针对 LVDS 布局的)、并且从 CLKout6_P (正常)到 CLKout6_N (关闭)存在大量串扰。

    如果您要将频率从61.44MHz 降低到6.144MHz (或更低)、我想您会看到关闭输出的运行方式与预期的相同。

    73、
    Timothy