Other Parts Discussed in Thread: CDCE906, TIDA-00080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCE906 主题中讨论的其他器件: TIDA-00080
你好。
我已经研究了 TIDA-00080上的 CDCE906。
在 CDCE906上成功重新编程数据后、我关闭电源并再次打开。
然后、我意识到 CDCE906已恢复为出厂设置。
所以。 我再次对它进行了重新编程、并执行了同样的操作、每当我关闭-打开时、它都会恢复。
数据表中所述。 它是非易失性存储器、因此它可以维护我认为编程的数据。
您能帮我找到一种维护我编程的数据的方法吗?
谢谢你。
此致。