This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04803BEVAL:申请获取 LMK04803评估板原理图和设计文件

Guru**** 2767985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04803, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129543/lmk04803beval-request-for-lmk04803-evaluation-board-schematic-and-design-files

器件型号:LMK04803BEVAL
主题中讨论的其他器件:LMK04803LMK04832

您好、支持团队、

我们计划使用 LMK04803时钟合成器 IC 为 TLK2711 SERDES 收发器提供参考时钟。 我正在寻找可用作参考的 LMK04803评估板的原理图。 我在网站上找不到它、您能提供同样的吗? 此外、当将 LMK04803用于 TLK2711 SERDES 时钟时、您是否可以提供需要记住的任何建议、这对我们非常有帮助。

我们考虑采用 LMK04803、因为它具有高达111毫微微秒的极低 RMS 抖动  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找到了评估板说明中的原理图。 我对 LMK04803时钟合成器的使用有一些疑问、如下所示。

    LMK04803B 的输出频率要求为110MHz。 我已经使用时钟设计工具尝试了不同的组合来生成110MHz LVCMOS 输出。  

    我计划将相同频率的 VCXO 用于 PLL1输入和 PLL2输入、参考数据表中的标准122.88MHz 晶体(商业 VCXO 用途)。  

    对于110 MHz LVCMOS 系列,在较低的标准频率下:20,10,19.8 MHz 是可能的,而对于较高的标准频率,可以是60 MHz,220 MHz。  

    我的主要目的是选择基准输入源,该基准输入源又可以在110MHz LVCMOS 输出时具有尽可能低的抖动。(如冷冻机122.88MHz 振荡器的数据表中所示)。

    我在商用 VCXO 中发现,对于较低的频率(如20MHz),抖动性能不是很好。 在高频率下,可以获得良好的 rms 抖动性能。  

    因此、为了使110MHz LVCMOS 输出的最终 RMS 抖动在111femto 秒范围内、建议的参考时钟应该仅为高电平、 例如220 MHz,或者使用20 MHz 的低频时钟源是否可以实现111毫微微秒的低 rms 抖动?

    请您与我们分享您在时钟源(频率方面)选择方面的指导和支持、以便我们能够为 LMK04803的最终时钟输出实现超低 rms 抖动性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    已等待您对上述内容的反馈和指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    很抱歉耽误你的时间。

    您将为 PLL1提供什么输入频率。

    如果您需要110MHz 输出、则不建议将122.88MHz VCXO 用于 PLL1并用作 PLL2的输入。 对于110MHz 输出、您需要在 PLL2上使用1980MHz VCO 频率。 这样、您就可以使用110或99MHz VCXO。

    请注意、LMK0480x 系列中的两个 PLL 都是整数 N PLL。

    借助 LMK04803、您将在110MHz 时钟下实现大约140fs 的 rms 输出抖动:

    LMK04832可让您低于100fs rms (10kHz 至20MHz):

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 LMK04803, 我从您的回答中了解到,我们需要在 PLL2的输入和 PLL1的输入(参考时钟)上使用110MHz 商用可用 VCXO,我们可以从 crystek 使用它,

    通过在双 PLL 模式下使用 LMK04803、可以获得140飞秒的抖动。  

    或者、我们能否通过将 PLL1断电来仅使用 PLL2以在单 PLL 模式下使用 LMK04803?

    请分享您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您具有干净的基准、则无需基于 VCXO 的 PLL 环路(PLL1)。

    您可以在 PLLatinum Sim 中对相位噪声进行建模。 在此处输入在对 PLL2进行建模时的基准相位噪声(中间或高级模式):

    是的 PLL2可单独使用:

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julian、

    感谢您的准确回答。  

    是的、在双 PLL 模式下、PLL1用于清理输入基准时钟。  

    因此、由于我没有干净的源、并且只有20MHz 和60MHz 等较低频率的 VCXO。 因此、我计划在 PLL1和 PLL2的输入端使用相同的60MHz VCXO 来生成110MHz。 因为可以使用60MHz 输入基准设置1980 MHz VCO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCXO 频率越高、输出抖动越好。 请与 PLLatinum Sim 核实60MHz VCXO 是否足以满足您的系统需求。

    否则、是的、您可以使用60MHz VCXO 作为 PLL2的输入、使 VCO 达到1980MHz。

    此致、

    Julian