This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1981:当三电平同步发生器应用于1080p 或720p 输入时、不能在 VSOUT 上获取任何信号

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1065126/lmh1981-don-t-get-any-signal-on-vsout-when-tri-level-sync-generator-is-applied-on-input-in-1080p-or-720p

器件型号:LMH1981

您好!

我正在对此 IC 进行实验、但 当我在输入上应用参考时钟源、在 输入上生成1080p25广播三级同步(AJA 第10代)时、我只在 HSOUT 上获得帧线脉冲、但在 VSYNC 引脚的 VSOUT 上没有任何信号。

我还尝试将基准发生器置于1080i50模式、并查看我是否在 OEOUT 上获取信号、但与 VSOUT 类似、输出保持静音状态、OEOUT 为0v、VSOUT 为5V。 在这里、只有 HSOUT 按预期提供适当的推送输出信号。

因此、我想知道 IC 是否工作正常、或者我是否做了一些错误。 参考参考参考参考数据表、当在输入上应用 TRIG 电平基准发生器时、这些输出 VSOUT/ OEOUT 应该输出正确的脉冲和边沿。 也许只有在应用完整 HD-SDI 信号时、这些输出才会正常工作。 我还没有尝试、因为我没有合适的发生器来为电路提供1080p25 HD-SDI 信号。

如果有人能向我解释我在这里出错的地方、我真的很感兴趣。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们不确定这是否是该器件的行为。  

    虽然我们的团队接管了对该器件的支持、但我们并不专门从事视频产品。 我们没有体验到该器件具有非视频信号。

    很抱歉、我们无法提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、即使有点失望...

    如果 TI 正在制造和开发与三级同步信号兼容的 IC、TI 应该能够回答这个问题-否则、谁能 回答这个问题?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我同意我们对该器件的支持并不理想、该器件已超过15年、我们已经失去了所有对该产品了解的人。 此外、我们的团队还没有 专门的视频测试设备、无法让我们进行深思熟虑的评估。  

    再次对无法提供帮助表示歉意。