您好!
我正在对此 IC 进行实验、但 当我在输入上应用参考时钟源、在 输入上生成1080p25广播三级同步(AJA 第10代)时、我只在 HSOUT 上获得帧线脉冲、但在 VSYNC 引脚的 VSOUT 上没有任何信号。
我还尝试将基准发生器置于1080i50模式、并查看我是否在 OEOUT 上获取信号、但与 VSOUT 类似、输出保持静音状态、OEOUT 为0v、VSOUT 为5V。 在这里、只有 HSOUT 按预期提供适当的推送输出信号。
因此、我想知道 IC 是否工作正常、或者我是否做了一些错误。 参考参考参考参考数据表、当在输入上应用 TRIG 电平基准发生器时、这些输出 VSOUT/ OEOUT 应该输出正确的脉冲和边沿。 也许只有在应用完整 HD-SDI 信号时、这些输出才会正常工作。 我还没有尝试、因为我没有合适的发生器来为电路提供1080p25 HD-SDI 信号。
如果有人能向我解释我在这里出错的地方、我真的很感兴趣。
非常感谢!