This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:频谱分析仪测量问题

Guru**** 2514385 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1063579/lmx2491-spectrum-analyzer-measurement-questions

器件型号:LMX2491

你好。

我对上一个问题有疑问。

之前的问题见下文的地址。

e2e.ti.com/.../lmx2491-ramp-length-error

Noel Fung 持续回答了该问题、他问这个问题是为了确保他在频谱分析仪上的测量结果正常。

对于 CPOUT、测得的频率为1.44GHz 至1.47GHz、

进入 FIN 引脚的频率测量范围为1.498GHz 至1.513GHz。

如果出现这种情况、LMX2491是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天再次测量。

    CPOUT => 1.476 ~ 1.496GHz

    fin => 1.480 ~1.494 GHz

    已更改的部件是环路滤波器部件。

    当测量 CPOUT 和 Fin 的频率值时、如何知道它们是否正常工作!?

    设置频率如下图所示。

    如果使用示波器测量来自 cppout 的波形输出、它应该是恒定的、但不是始终如一地输出。

    黄色=> cpout 信号

    绿色=> 1501MHz -> 1514MHz 标志值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    CPout 是一个电压、我们预计会看到直流电压。

    不要暂时将其置于斜坡模式、直到我们确保其正确锁定。

    请将其锁定为 1501.5625MHz 和1514.0625MHz、仅这两个频率 不会斜升。 我需要频谱分析仪图来验证我们是否可以将其锁定到这两个频率。 我需要示波器图来验证 CPout 电压是否正确。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    测试是在上次给定寄存器值的情况下进行的。

    寄存器源  

    uint8_t uSPIData_1[3]={0x00、0x02、0x04};// R2
    uint8_t uSPIData_2[3]={0x00、0x02、0x02};// R2
    uint8_t uSPIData_3[26]={0x00、0x27、0x52、0x18、0x10、 0x08、0x41、0x04、0x20、0x00、
                          0x32、0x0A、0x00、0x1f、0x08、 0x00、0x01、0x06、0x1A、0x80、
                          0x03、0x4a、0x49、0x2C、0x00、 0x25};// R39 ~ R16
    uint8_t uSPIData_4[29]={0x00、0x54、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x00、0x00、0xbc、0x00、
                          0x00、0x00、0x00、0x00、0x00、 0x00、0x10、0x00、0xc6、0x00、
                          0x00、0x00、0x00、0xd0、0x00、 0x00、0x00、0x00、0x00};// R84 ~ R58

    频谱分析仪图

    CPOUT 引脚

    翅片销

    这就是测量它的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换 LMX2491芯片后、我进行了一些测试。

    频谱分析仪获得的波形也似乎比以前薄。

    FIN 引脚

    CPOUT 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量了 N 分频/4、R 分频/4。

    他们都证实了10MHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    它们看起来比以前好多了。 您是否还可以使用示波器测量 CPout 电压以确认您具有稳定的直流电压? 在频谱分析仪中、您能使跨度更小(100kHz 或500kHz)、以便我们更好地查看信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    CPOUT 电压=> 同一信号的精度不同。

    CPOUT 频谱分析仪

    span =>2.5MHz,最大保持状态

    span =>500kHz  

              最大保持禁用                                         最大保持使能

      

     

    span =>200kHz

              最大保持禁用                                         最大保持使能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiman、您好!

    如果 PLL 被锁定、CPout 应该是一条扁平的走线(直流电压)。 现在、您的 CPout 信号是一系列周期性脉冲。 您是否处于突发模式?