This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05028:将配置文件写入 LMK05028所需的示例 i2c 应用

Guru**** 2791735 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062048/lmk05028-required-sample-i2c-application-to-write-config-file-into-lmk05028

器件型号:LMK05028
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我想使用 I2C 独立应用(不带 USB2ANY)将附加的配置文件写入 LMK05028器件。

你们能不能与我分享任何独立的应用。

此致

Anji

Anjie2e.ti.com/.../lmk_5F00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anji、

     通常使用 Linux 内核驱动程序对该器件进行编程。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahbar、

    感谢您的回复。 请您与我分享确切的驱动程序文件名。 我尝试使用字符串"lmk05028"进行 grep 操作、但未找到任何匹配的文件。

    此致

    Anji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anji、

    遗憾的是、我在支持非 TI 应用或器件方面没有太大帮助。

    如果您可以 使用 TICS Pro 和 USB2ANY 对 LMK05028进行编程、我将会提供更多帮助。

    如果您决定继续使用 TICS Pro 和 USB2ANY、请转到以下链接并安装 TICS Pro 软件: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW 、然后在 TICS Pro 上构建您的器件配置。

    创建配置后、您可以使用下载的 TICS Pro 软件将 USB2ANY 的 USB 侧连接到计算机、并将 USB2ANY 的引脚侧(特别是引脚 J4-1、J4-2、J4-5)连接到 SDA、SCL、 引脚和 GND 引脚进行通信。 下面是 USB2ANY 用户指南的链接、您可以通过该链接熟悉器件: https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf?ts=1621012078298&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUSB2ANY

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahbar、

    感谢您的建议、我的要求是使用基于 i2c 的 C 程序配置 LMK05028。  我正在尝试使用 i2c-tools 进行读取/写入、如下所示。

    要从0x002d 寄存器中读取数据、我运行了以下命令。。。。成功读取该值

    root@stratix10:~# i2cset -y 1 0x60 0x00 0x2D
    root@stratix10:~# i2cget -y 1 0x60
    0x11

    要将0x42值写入0x002d 寄存器、我运行的命令低于命令、但它不起作用。

    root@stratix10:~# i2cset -y 1 0x60 0x002d 0x41 b
    root@stratix10:~# i2cset -y 1 0x60 0x00 0x2D
    root@stratix10:~# i2cget -y 1 0x60
    0x11

    请帮我解决这个问题、为什么我无法写入?

    此致

    Anji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anji、

    正如我在上面所说的、很遗憾、我在支持非 TI 应用方面没有太大帮助。 我只能  支持使用 USB2ANY 进行编程。

    此致、

    起亚拉赫巴