Other Parts Discussed in Thread: LMK05028, USB2ANY
主题中讨论的其他器件: USB2ANY
您好!
我想使用 I2C 独立应用(不带 USB2ANY)将附加的配置文件写入 LMK05028器件。
你们能不能与我分享任何独立的应用。
此致
Anji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Anji、
遗憾的是、我在支持非 TI 应用或器件方面没有太大帮助。
如果您可以 使用 TICS Pro 和 USB2ANY 对 LMK05028进行编程、我将会提供更多帮助。
如果您决定继续使用 TICS Pro 和 USB2ANY、请转到以下链接并安装 TICS Pro 软件: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW 、然后在 TICS Pro 上构建您的器件配置。
创建配置后、您可以使用下载的 TICS Pro 软件将 USB2ANY 的 USB 侧连接到计算机、并将 USB2ANY 的引脚侧(特别是引脚 J4-1、J4-2、J4-5)连接到 SDA、SCL、 引脚和 GND 引脚进行通信。 下面是 USB2ANY 用户指南的链接、您可以通过该链接熟悉器件: https://www.ti.com/lit/ug/snau228/snau228.pdf?ts=1621012078298&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUSB2ANY
此致、
起亚拉赫巴
您好 Rahbar、
感谢您的建议、我的要求是使用基于 i2c 的 C 程序配置 LMK05028。 我正在尝试使用 i2c-tools 进行读取/写入、如下所示。
要从0x002d 寄存器中读取数据、我运行了以下命令。。。。成功读取该值
root@stratix10:~# i2cset -y 1 0x60 0x00 0x2D
root@stratix10:~# i2cget -y 1 0x60
0x11
要将0x42值写入0x002d 寄存器、我运行的命令低于命令、但它不起作用。
root@stratix10:~# i2cset -y 1 0x60 0x002d 0x41 b
root@stratix10:~# i2cset -y 1 0x60 0x00 0x2D
root@stratix10:~# i2cget -y 1 0x60
0x11
请帮我解决这个问题、为什么我无法写入?
此致
Anji