This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:SPI 引脚的绝对额定值

Guru**** 2547890 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062368/lmk04832-absolute-rating-for-spi-pins

器件型号:LMK04832

大家好、团队、

您能否告诉我 SPI 引脚的绝对最大电压/电流额定值?

我想确认、如果 SPI 引脚出现1.8V 过压但电流限制在700uA 以内、LMK04832将损坏。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、您好!

    我需要在内部进行检查、并在收到确认后立即返回给您。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我们不能允许1.8V 过压。 即使电流有限、也可能损坏器件。

    请确保您低于绝对最大额定值。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian-San、您好!

    感谢您的评论。

    对于 SPI 引脚的最大额定值、我是否应该参考"VIN"、-0.3V 至 Vcc+0.3V?

    我们还可以针对 SDIO 引脚引用"VIN"吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    正确。 VIN 描述器件的所有输入电压(也是逻辑)。

    此致、

    Julian