This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:有关使用单端源为 CLKinX 计时的50 Ω 终端的一些问题。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1062392/lmk04828-some-questions-about-the-50ohm-termination-for-clocking-clkinx-using-single-ended-source

器件型号:LMK04828

您好,专家

 

我在我的新设计中使用 LMK04828B 来为 JESD204B 计时。 数据表的第10.3.2节- SNAS605AS–2013年3月–2020年5月修订版清楚地显示、对于 OSCin 引脚、需要交流耦合。 对于需要50 Ω 负载的正弦波源、TI 建议使用交流耦合、如下面的电路中所示、具有50 Ω 端接。

在同一节中、图28显示了如果实现直流耦合、在这种情况下、不需要50欧姆端接。

我想知道、如果我在具有交流耦合的 OSCIN/CLKinX 上使用单端 LVCMOS/LVTTL 源、我是否需要保持这个50欧姆的终端? 直流耦合为何不需要该端接电阻器?

这里有4个关键点-(正弦波源、AC)、(正弦波源、DC)、(LVCMOS/LVTTL 源、AC)和(LVCMOS/LVTTL 源、DC)用于单端 CLKinX 时钟。 您能否帮助澄清上述每种情况是否需要50欧姆端接、以及原因?

 

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正弦波源可能需要50欧姆的负载、以避免信号的反射或失真。 其他源可能不需要50欧姆的终端。

    因此、对于 LVCMOS 信号、直流和交流耦合都不需要50欧姆的端接电阻。  

    您需要确保器件的输入信号不会超过以下摆幅条件:

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。