请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04828 您好,专家
我在我的新设计中使用 LMK04828B 来为 JESD204B 计时。 数据表的第10.3.2节- SNAS605AS–2013年3月–2020年5月修订版清楚地显示、对于 OSCin 引脚、需要交流耦合。 对于需要50 Ω 负载的正弦波源、TI 建议使用交流耦合、如下面的电路中所示、具有50 Ω 端接。
在同一节中、图28显示了如果实现直流耦合、在这种情况下、不需要50欧姆端接。
我想知道、如果我在具有交流耦合的 OSCIN/CLKinX 上使用单端 LVCMOS/LVTTL 源、我是否需要保持这个50欧姆的终端? 直流耦合为何不需要该端接电阻器?
这里有4个关键点-(正弦波源、AC)、(正弦波源、DC)、(LVCMOS/LVTTL 源、AC)和(LVCMOS/LVTTL 源、DC)用于单端 CLKinX 时钟。 您能否帮助澄清上述每种情况是否需要50欧姆端接、以及原因?
谢谢!
此致