This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:当我在7.8GHz 下对 LMX2596进行编程时、两个频率相隔10MHz

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1061346/lmx2595-two-frequencies-that-are-10mhz-apart-when-i-programmed-lmx2596-at-7-8ghz

器件型号:LMX2595

您好、TI

现在、我使用 LMX2595在无辅助模式下生成7.8GHz 频率。 但是、我观察到两个频率间隔为10MHz、并且我不启用斜升部分。 以下是我 在 TICS Pro 中的配置。  

当我在回读模式下设置 R0[2]时、除了 R107-R112之间的寄存器外、所有寄存器的值都与我在中编程的值相同。

请帮我找出问题所在? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TICS Pro 配置中似乎没有任何错误。 您的基准源是否可能不完全是100MHz? 如果您将参考源放入频谱分析仪中、您是否看到确切的100MHz?

    此致

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    参考时钟由 一个单独的100M 晶体振荡器提供。 在频谱中、有一个正确的频率7.79M。 我尝试不同的频率、始终有两个频率相差10M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    您能否缩小范围、以便我们更好地看到信号? 您的图的本底噪声太高、我们可能会丢失一些有用的信息。  

    此外、测试结果是来自您自己的电路板还是来自我们的 EVM?

    从您的 R112读回数据、看起来 DACISET 不正确、通常不会超过400。 您是否将其置于全辅助模式或无辅助?