Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2595 您好、TI
现在、我使用 LMX2595在无辅助模式下生成7.8GHz 频率。 但是、我观察到两个频率间隔为10MHz、并且我不启用斜升部分。 以下是我 在 TICS Pro 中的配置。


当我在回读模式下设置 R0[2]时、除了 R107-R112之间的寄存器外、所有寄存器的值都与我在中编程的值相同。

请帮我找出问题所在? 谢谢!