This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:申请进行设计审查

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1060792/lmk04832-request-for-design-review

器件型号:LMK04832

大家好、

我们在设计中使用 LMK04832为高速串行接口和 FPGA 计时生成参考时钟。 我们在单环路模式(仅 PLL2)下使用 LMK04832。 我请求您查看设计并提供反馈。

pFA Zip 文件包含 PDF 格式的原理图、以及 Ticspro 和 PLLatinum 文件、供您参考。

我们使用的是2500MHz PLL2的 VCO0、并且连接到 LMK OSCin 的 LVPECL 振荡器的输入基准为156.25MHz。 由于 PLL2 PDF 将是156.25、因此可在输出端提供更好的抖动性能。 您对 XO 频率有何建议? 另请查看 LMK 的功率部分。  

e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_ti_5F00_query.zip

--

提前感谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    您的设计原理图看起来很好、配置文件也很好。  

    在2500MHz VCO 频率下、除41.66MHz 以外的所有其它所需频率均可使用。 理想情况下、当 VCO 为2500MHz 且通道分频器值为60时、您可以得到频率41.66666...MHz、该频率为十进制。 您能否确保实际所需的频率- 41.66MHz?  

    以下字文件根据 收到的原理图的反馈意见进行更新。 您可以遵循相同的操作。

    e2e.ti.com/.../20211209-_2D00_-TI-HW_5F00_Review_5F00_Mistral_2D00_LMK04832_2D00_DesignRef.docx

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    感谢您的更新。

    [引用 userid="256990" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum 1060792/lmk04832-request-for -design-review /3924329#3924329"]在2500MHz VCO 频率下、除41.66MHz 外、所有其他所需频率均可使用。 理想情况下、当 VCO 为2500MHz 且通道分频器值为60时、您可以得到频率41.66666...MHz、该频率为十进制。 您能否确保实际所需的频率- 41.66MHz?  [/报价]

    这些通道所需的最大频率为41.66MHz、实际所需频率可介于40MHz 和41.666MHz 之间。

    关于 XO 选择、选择156.25MHz 是否正常或您是否建议使用较低的频率? 请确认。  

    根据 TI 的建议、为基于接收器内部或外部终端的所有 LVDS 输出添加了560 Ω/100 Ω 终端。 此外、还会根据附加文档中的图像更新环路滤波器值。  

    PFA 更新了包含客户反馈的字文件。

    e2e.ti.com/.../20211209-_2D00_-TI-HW_5F00_Review_5F00_Mistral_2D00_LMK04832_2D00_DesignRef_5F00_customer_5F00_fb_5F00_updated.docx

    我们的板是3U VPX、我们有严格的空间限制、可以为每个电源引脚添加铁氧体磁珠。 用与 EVM 中相同的值更新了分页。 如果我们采用我们的设计(使用很少的铁氧体磁珠)、是否会导致性能严重下降?

    请告诉我们您对此有何看法。

    --

    提前感谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    [引用 userid="467690" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum 1060792/lmk04832-request-for -design-review /3925585#3925585"]

    这些通道所需的最大频率为41.66MHz、实际所需频率可介于40MHz 和41.666MHz 之间。

    关于 XO 选择、选择156.25MHz 是否正常或您是否建议使用较低的频率? 请确认。  

    [/报价]

    根据您选择的 VCO0频率2500MHz、它可以生成介于40MHz 和41.6666MHz 之间的频率。

    156.25MHz XO 很适合生成所需的频率、因为它是选定 VCO 频率的整数除法。

    [引用 userid="467690" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum 1060792/lmk04832-request-for -design-review /3925585#3925585]]我们的板是3U VPX、我们有足够的空间限制为每个电源引脚添加铁氧体磁珠。 用与 EVM 中相同的值更新了分页。 如果我们采用我们的设计(使用很少的铁氧体磁珠),是否会导致性能严重下降?

    LMK04832包含用于 VCO 和其他内部块的内部稳压器。 时钟输出(时钟组 VCC 引脚)没有内部稳压器、因此需要具有足够输出电流能力的干净电源来实现最佳性能。 提供的"分频值"对于每个电源引脚上的噪声滤波很有用。 但需要使用铁氧体磁珠来改善时钟组输出之间的串扰。 可以消除铁氧体磁珠、或者时钟组电源引脚可以连接在一起、以便输出 具有相同频率的时钟、或者可以承受不同频率的输出之间的潜在串扰。  

    您可以根据时钟组进一步优化时钟输出频率、并可以移除(避免)一些共用相同频率的铁氧体磁珠。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal