大家好、
我们在设计中使用 LMK04832为高速串行接口和 FPGA 计时生成参考时钟。 我们在单环路模式(仅 PLL2)下使用 LMK04832。 我请求您查看设计并提供反馈。
pFA Zip 文件包含 PDF 格式的原理图、以及 Ticspro 和 PLLatinum 文件、供您参考。
我们使用的是2500MHz PLL2的 VCO0、并且连接到 LMK OSCin 的 LVPECL 振荡器的输入基准为156.25MHz。 由于 PLL2 PDF 将是156.25、因此可在输出端提供更好的抖动性能。 您对 XO 频率有何建议? 另请查看 LMK 的功率部分。
e2e.ti.com/.../LMK04832_5F00_ti_5F00_query.zip
--
提前感谢、
Kiran