Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04828, ADC12DJ5200RF, LMK04821
主题中讨论的其他器件: LMK04828、 ADC12DJ5200RF、 LMK04821
大家好、
我的客户正在使用 LMK04826为 FPGA 提供 JESD204C REFCLK、但 JESD204B 链路出现了一些问题、
1. 原始设计(参考 至 图片):
FPGA:ZCU106
时钟发生器:LMK04826
来源:TCVCXO 125MHz
VCO0:1875MHz
REFCLK:VCO0/6=312.5MHz
同步问题(参考 :使用上述设置可将 REFCLK 提供给 FPGA,但同步 波形是切换的,无法获取 JESD204C 链接

2.客户修改下面的 LMK04826设置
FPGA:ZCU106
时钟发生器:LMK04826
源:信号发生器312.5MHz
VCO0:未使用
REFCLK:信号发生器旁路= 312.5MHz
结论:提供 REFCLKt o FPGA、同步始终为高电平、JESD204C 变为链接

3. 将我们的设计修改为以下设置(参考 图片):
FPGA:ZCU106
时钟发生器:LMK04826
来源:TCVCXO 125MHz 和信号发生器312.5MHz
VCO0:1875MHz
REFCLK:信号发生器旁路= 312.5MHz
结论:为 FPGA 提供 REFCLK、同步始终为高电平且 JESD204C 变为链接


以下是客户提出的问题、
1.为什么312.5MHz REFCLK 除以 VCO0会导致 JESD204C 同步。 无法建立切换和链接?
2.根据#3修改, 125MHz 和312.5MHz 是否需要同步?
客户查看 我们的 ADC12DJ5200RF EVM+ TSW14J57参考设计、REFCLK 也不是 LMK04828 VCO 的分频器、对吗? 
谢谢、此致
Eddie