This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:用于 JESD204C 链路的 LMK04826可以#39;t 建立 SYSREF 除以 VCO 的 IF

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04826, LMK04828, ADC12DJ5200RF, LMK04821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133062/lmk04826-lmk04826-for-jesd204c-link-can-t-establish-if-sysref-divide-from-vco

器件型号:LMK04826
主题中讨论的其他器件: LMK04828ADC12DJ5200RFLMK04821

大家好、

我的客户正在使用 LMK04826为 FPGA 提供 JESD204C REFCLK、但 JESD204B 链路出现了一些问题、

1.  原始设计(参考 至 图片)

FPGA:ZCU106

时钟发生器:LMK04826

来源:TCVCXO 125MHz

VCO0:1875MHz

REFCLK:VCO0/6=312.5MHz

同步问题(参考  :使用上述设置可将 REFCLK 提供给 FPGA,但同步 波形是切换的,无法获取 JESD204C 链接  

2.客户修改下面的 LMK04826设置

FPGA:ZCU106

时钟发生器:LMK04826

源:信号发生器312.5MHz

VCO0:未使用

REFCLK:信号发生器旁路= 312.5MHz

结论:提供 REFCLKt o FPGA、同步始终为高电平、JESD204C 变为链接

3. 将我们的设计修改为以下设置(参考 图片)

FPGA:ZCU106

时钟发生器:LMK04826

来源:TCVCXO 125MHz 和信号发生器312.5MHz

VCO0:1875MHz

REFCLK:信号发生器旁路= 312.5MHz

结论:为 FPGA 提供 REFCLK、同步始终为高电平且 JESD204C 变为链接

以下是客户提出的问题、

1.为什么312.5MHz REFCLK 除以 VCO0会导致 JESD204C 同步。 无法建立切换和链接?

2.根据#3修改, 125MHz 和312.5MHz 是否需要同步?

客户查看 我们的 ADC12DJ5200RF EVM+ TSW14J57参考设计、REFCLK 也不是 LMK04828 VCO 的分频器、对吗?

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    从 LMK04821生成的其他时钟是什么? 请指定频率。 它们应该是所选 VCO0频率的整数除法。

    配置1:

    在此配置中、PLL2是否锁定? 如果未锁定、则可以获得不同的时钟输出频率、并且不会建立 JESD204C 链路。  

    请共享配置文件进行调试。

    [引用 userid="35727" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133062/lmk04826-lmk04826-for-jesd204c-link-can-t-establish-if-sysref-divide-from-vco ]2. 根据#3修改、 125MHz 和312.5MHz 是否需要同步?[/QUERP]

    如果其他时钟为 SYSREF 并进入 FPGA、同样、如果 REFCLK 用于 FPGA (312.5MHz)、则312.5MHz 和 SYSREF 输出应来自相同的源或彼此对齐。

    请帮助提供准确的时钟方框图、以推荐时钟序列/配置。

    [引用 userid="35727" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1133062/lmk04826-lmk04826-for-jesd204c-link-can-t-establish-if-sysref-divide-from-vco ]3. 客户查看 我们的 ADC12DJ5200RF EVM+ TSW14J57参考设计、REFCLK 也不是 LMK04828 VCO 的分频器、对吗?[/QUERP]

    ADC12DJ5000RF EVM 具有多种时钟选项、如果 LMK04828仅以 FPGA 时钟输出(分配模式)运行、并且 CLKin1输入频率与 FPGA REFCLK 相同、则不需要时钟分频。 但是、如果 LMK04828在 PLL 模式下使用、它确实需要分频器来生成所需的输出频率(312.5MHz)。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    请参阅具有 GUI 快照的时钟图、  

    SYSREF 分频器和时钟分频器都 是整数的。  

    下面是 LMK04826的客户 TCS 文件

    e2e.ti.com/.../LMK04826.tcs

    谢谢、此致

    周德熙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    如果 FPGA 需要312.5MHz 时钟(FPGA_CORECLK 和 FPGA_REFCLK)、则应启用这两个时钟。

    上面的方框图显示、REFCLK 通过来自 CLKin1输入的 OSCout。 但未为任何 CLKin1输入设置配置文件、OSCout 也处于断电状态。 因此、FPGA_REFCLK 未接收任何输入。

    我建议从任何 DCLKout (312.5M)中提供 REFCLK 并获得性能。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajeet、

    为了加快客户的调试速度、您是否支持提供正确的 TCS 文件? 谢谢  

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请分享从 LMK04826到 ADC 和 FPGA 的时钟连接(原理图)。

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal