This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820EVM:FPFD=100MHz 时的测量相位噪声@10kHz~100kHz 偏移与仿真值不匹配

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820EVM, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129927/lmx2820evm-the-mesured-phase-noise-10khz-100khz-offset-at-fpfd-100mhz-does-not-match-the-simulated-values

器件型号:LMX2820EVM
主题中讨论的其他器件: LMX2820

您好 TI 团队

我使用的是 LMX2820EVM。

您能否告诉我 FPFD=100MHz 时相位噪声@10kHz~100kHz 偏移与仿真值不匹配的原因?

我是采用以下设置的 LMX2820EVM 的用户。

我尝试在 LMX2820中使用倍频器将频率 Fpfd 增加到200MHz。
然后、测量数据与1dB 内的仿真值匹配。

是否有必要增加相位比较频率以实现相位噪声性能?
请告诉我应该将相位比较频率提高多高才能获得良好的相位噪声性能?


//Settings No. 1.
OSC IN=100MHz
Fpfd=100MHz
Fvco = 9700MHz
输出频率= 4850MHz

仿真值@30kHz:-118dBc/Hz
测量值@30kHz:-112dBc/Hz

仿真值与测量值之间存在5dB 的差异。

//设置2
OSC IN=100MHz
Fpfd=200MHz
Fvco = 9700MHz
输出频率= 4850MHz

仿真值@30kHz:-118dBc/Hz
测量值@30kHz:-117dBc/Hz

仿真值与测量值之间存在1dB 的差异。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wada-San、

    我认为这是 EVM 中的误差、请将 C31更改为10µF μ V、这应该会改善这些偏移处的相位噪声。  如果我们还将 C29更改为680nF 或1µF μ F、则可以进一步优化相位噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel-San

    非常感谢。
    我将尝试您告诉我的内容。

    顺便说一下 、您为什么会发现用于"VCO"的 C29、30、31不合适?

    我认为相位噪声去 gration 的原因是 PFD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wada-San、

    我们发现 EVM 上的电容器值不正确存在类似的相位噪声问题。 请尝试查看您是否确实遇到了相同的问题。 如果变革后没有任何改善、我们可以返回调查可能是什么根本原因。 一般而言、在 FPD = 100MHz 时、环路带宽小于 FPD = 200MHz 时的带宽。 因此、带内 VCO 噪声将增大。 由于电容器值不正确会导致 VCO 相位噪声更高、因此我想您对这些电容器也有相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noel-San

    感谢你的答复。

    我尝试将电容器更改为您告诉我的电容器。
    通过这些变化、相位噪声大约10kHz~100kHz。

    在设置1上、通过将 C31更改为1uF、30kHz 偏移处的相量被提升为-116dBc/Hz。

    然后、在设置1上、将 C31更改为1uF、将 C29更改为0.68uF 或1uF、30kHz 偏移处的相位噪声提高为-118dBc/Hz。

    在2号设置上、 相位噪声也得到了改善。

    我已经认识到这个问题与推动 VCO 有关。

    你认为我的认可是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wada-San、

    我认为噪声可能来自内部 LDO。 这些 LDO 的输出端需要更大的电容器、以便滤除低频噪声(<100kHz)。 因此、是的、我们可以说这是一个频率推动问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    非常感谢您的回复。

    我知道是什么让噪音更糟。

    非常感谢。