This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:使用 LMX2571&2572时、是否有任何有关配置 R、N 和 num、DEN 的指南?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1131046/lmx2571-is-there-any-guideline-for-configure-r-n-and-num-den-when-use-lmx2571-2572

器件型号:LMX2571
主题中讨论的其他器件: LMX2572

你(们)好

1。  

当我们想要在恒定基准频率下获得输出频率时、有许多 R、N、num、DEN 配置选项。

示例:Ref=20M、Output =400m。 我们可以设置 R=2、N=10或 R=1、N=20等。  对于 Num and Den、如果我们想得到0.1、我们可以将它们配置为1/10或10/100或20/200 等。

那么 、当客户 使用 LMX2571&2572时、是否有任何有关配置 R、N 和 num、DEN 的指南?  哪一项是最佳选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    一般而言、我们可能需要使 N 分频器更小、从而降低 PLL 噪声。 小数分母可能会影响杂散性能和频率分辨率。 一般而言、较大的 DEN 可能会返回较小的杂散、但会产生较高的相位噪声。  

    良好的设计需要降低相位噪声、开关时间和杂散。 建议使用 PLL SIM 进行设计和仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel

    感谢您的支持。 我们有两个问题、希望客户在评估 LMX2572时能够为您提供支持。

    1.对于分次配置。 "使用大分次" 和 "植入分次"有哪些功能? 配置分次时、客户应选择哪一个?

    2.当客户测试消耗电流时,估计电流低于测试结果,因此客户想知道此估计结果的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    这两个按钮用于简化相同 VCO 频率下的分次(例如500/1000--> 1/2)或使用最大可能分次(例如500/1000--> 1048576000/2097152001)。 这些按钮为我们提供了一种快速的方法、通过两个非常不同的分次 DEN 来检查杂散性能。 它们不用于建议最佳 DEN。

    估算的电流精度很低、仅供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noel  

    谢谢!