This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:引脚功能表中的引脚7 I/O 类型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SA555, LM555, NE555, SE555, NA555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1056428/lmc555-pin-7-i-o-type-in-pin-function-table

器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件:SA555LM555NE555SE555NA555

您好、先生、

在数据表中、引脚7 (放电)是开漏输出、它是否应该在表中显示"O"而不是"I"?

请帮助检查引脚7的 I/O 类型。

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    LM555放电功能和引脚应归类为输出"O"、而不是输入"I"。 很明显、在创建 LM555数据表引脚功能表时未发现这一点。 如果您查看 NA555/NE555/SA555/SE555数据表中的类似表、它会将放电引脚列为输出"O"、因此它会正确列出该引脚。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程