This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:单端输入时钟

Guru**** 2940840 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053163/cdcm6208-single-end-input-clock

器件型号:CDCM6208

大家好、

在将单端时钟输入到次级 基准输入时、如何终止 SEC_REFN?

是否应使用1k Ω 电阻器将其下拉?

此外、是否还应将 PRI_REFN 下拉1k Ω?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    请将未使用的输入引脚保持断开状态。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothe-San、

    https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/283561/termination-of-unused-clock-inputs-on-cdcm6208

    在上面的线程中、提到了可以使用1k Ω 电阻器上拉/下拉未使用的引脚。

     使用单端时钟是否不同?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    你是对的。  我在另一个线程中找到了保持打开的建议。  让我仔细检查一下。  当然、使用上拉/下拉时、您不会出错、因为您可以始终不填充组件。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    无需放置任何其他元件即可驱动 CDCM6208单端。  唯一的要求是数据表中列出的 VIH/VIL 电平。

    当未使用且输入缓冲器断电时、无需任何偏置、输入可保持悬空。

    如果使用了输入、但没有时钟、则输入确实会产生迟滞、以防止数据表中列出的抖动。  只有当噪声过大、超过迟滞电平、才会在相反引脚上增加上拉/下拉电阻。  您需要将偏置在较低电平的引脚上的下拉电阻器放置-我不确定是哪个引脚。

    73、
    Timothy