This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E0M:输出频率为<100MHz 时、输出波形失真

Guru**** 2845290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053296/lmk61e0m-output-waveform-had-distortion-when-output-frequency-100mhz

器件型号:LMK61E0M

大家好、

我在下面的设置中用于设置 LMK61E2M 输出频率。 (92Mhz 和184Mhz)

184MHz 的行为看起来不错、但92MHz 的行为不正常。 我们尝试了94MHz 90MHz 和91MHz、并且行为相似。 您能帮我解决这个问题吗?

e2e.ti.com/.../184_5F00_HexRegisterValues.txt

e2e.ti.com/.../92HexRegisterValues.txt

原理图。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    看起来您正在进行反射。  如果您在示波器上放置50欧姆端接、我认为您将改善波形。  理想情况下、这是源端接、因此高阻抗负载没有问题、请尝试向 R256添加10或20 Ω 电阻。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我尝试在 R256上放置10欧姆/20欧姆、但波形仍然异常。 下面是 R256 = 10欧姆时的波形。

    您能告诉我、当 fout 较低时为什么会发生反射吗? 您对波形有什么建议吗? 我们需要像初始184MHz 波形那样的清晰正弦波。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    输出不是正弦波、而是方波。  方波的频率成分通常比基频高5到7倍。  回想一下、方波是所有奇次谐波。  对于方波和低频、它的行为类似于 TDR、您可以在 TDR 中看到反射。  通常情况下、存在较大的反射、例如在 CMOS 端接的情况下、则源端接以防止反射。

    也许33欧姆等较高的值会提供更好的响应。  为什么在较低的频率与较高的频率下会出现这种情况。  (1)上升沿之后的更长时间可更好地观察干扰(如上文所述 TDR)、以及(2)您是否有可使用的有源探头?  您的探测可能会影响测量。  您是在源极、负载还是介于两者之间的某个位置进行探测?  (3)阻抗响应可能与频率不同。

    但是、如果您需要正弦波、我建议在输出之后使用滤波器(RC 或 LC)。 不要将电容器直接放在输出端接地端。  首先使用 R (或 L)。

    73、
    Timothy