大家好、
我在下面的设置中用于设置 LMK61E2M 输出频率。 (92Mhz 和184Mhz)
184MHz 的行为看起来不错、但92MHz 的行为不正常。 我们尝试了94MHz 90MHz 和91MHz、并且行为相似。 您能帮我解决这个问题吗?
e2e.ti.com/.../184_5F00_HexRegisterValues.txt

e2e.ti.com/.../92HexRegisterValues.txt

原理图。

罗伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在下面的设置中用于设置 LMK61E2M 输出频率。 (92Mhz 和184Mhz)
184MHz 的行为看起来不错、但92MHz 的行为不正常。 我们尝试了94MHz 90MHz 和91MHz、并且行为相似。 您能帮我解决这个问题吗?
e2e.ti.com/.../184_5F00_HexRegisterValues.txt

e2e.ti.com/.../92HexRegisterValues.txt

原理图。

罗伊
Roy、您好!
输出不是正弦波、而是方波。 方波的频率成分通常比基频高5到7倍。 回想一下、方波是所有奇次谐波。 对于方波和低频、它的行为类似于 TDR、您可以在 TDR 中看到反射。 通常情况下、存在较大的反射、例如在 CMOS 端接的情况下、则源端接以防止反射。
也许33欧姆等较高的值会提供更好的响应。 为什么在较低的频率与较高的频率下会出现这种情况。 (1)上升沿之后的更长时间可更好地观察干扰(如上文所述 TDR)、以及(2)您是否有可使用的有源探头? 您的探测可能会影响测量。 您是在源极、负载还是介于两者之间的某个位置进行探测? (3)阻抗响应可能与频率不同。
但是、如果您需要正弦波、我建议在输出之后使用滤波器(RC 或 LC)。 不要将电容器直接放在输出端接地端。 首先使用 R (或 L)。
73、
Timothy