This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594通道分频48 OUTB 不好

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1053660/lmx2594evm-lmx2594-channel-divided-48-outb-not-good

器件型号:LMX2594EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

你(们)好

我使用 LMX2594制作一个用于 DAC 的75000MHz 时钟(RFOUTA)和一个用于 FPGA JESD204B IP 内核的156.25MHz 时钟(RFOUTB)。我首先在 LMX2594EVM 上测试时钟

TICS Pro 集如下所示:

非常简单,不使用 SYNC 和 SYSREF 功能。 但实际上156.25MHz 的输出时钟具有非常大的杂散。 时域示波器图像与时钟信号 μ。不同

但 PLL 集并未违反数据表中的规则。 我想提出一些调试建议

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新一些信息:

    75000Mhz 信号仅为,Ω、但156.25Mhz 信号非常糟糕、几乎无法使用。 我尝试上传示波器图像,但无法成功加载,我不知道为什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenc、

    156.25MHz 时钟是一个方波时钟、将有很多谐波。

    当您使用示波器测量该信号时、请将示波器阻抗设为50Ω Ω。 如果您只测量其中一个输出引脚、则将另一个引脚端接至50Ω Ω 负载。