Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2594EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594EVM Thread 中讨论的其他器件:LMX2594、
你(们)好
我使用 LMX2594制作一个用于 DAC 的75000MHz 时钟(RFOUTA)和一个用于 FPGA JESD204B IP 内核的156.25MHz 时钟(RFOUTB)。我首先在 LMX2594EVM 上测试时钟
TICS Pro 集如下所示:

非常简单,不使用 SYNC 和 SYSREF 功能。 但实际上156.25MHz 的输出时钟具有非常大的杂散。 时域示波器图像与时钟信号 μ。不同
但 PLL 集并未违反数据表中的规则。 我想提出一些调试建议