Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY, LMX2594
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 LMX2594
在将 LMX2594EVM 与 Reference Pro 板(SV601349)相连时、我正在测量由 LMX2594EVM 生成的 CW 信号的边带中的大量噪声和杂散。 我已经尝试过多种频率、包括提供的默认值7GHz 以及11.7GHz、这正是我最终想要的。
我 找到了大部分噪声的来源。 它来自 Reference Pro 板(SV601349)板。 当我在 IC 顶部放置一块铁氧体时、噪声降低了20dB 以上。 在 Reference Pro 板上导致这种情况的原因是什么?
2. 然后、我替换了随附不同 EVM 的旧接口。 它是 USB2ANY 模块。 它通过 TICS 正确加载 LMX2594EVM、并且噪声要低得多。 但是、现在 LMX2594EVM 的微波信号的边带中存在一些大杂散信号。 其中一个电压与载波的距离为2.5KHz、与载波电平只有20dB 的距离。 导致这种情况的原因是什么?