This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:lmx2594evm 和 sv601349板

Guru**** 2763505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM, USB2ANY, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052277/lmx2594evm-lmx2594evm-and-sv601349-board

器件型号:LMX2594EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2594

在将 LMX2594EVM 与 Reference Pro 板(SV601349)相连时、我正在测量由 LMX2594EVM 生成的 CW 信号的边带中的大量噪声和杂散。  我已经尝试过多种频率、包括提供的默认值7GHz 以及11.7GHz、这正是我最终想要的。

我 找到了大部分噪声的来源。 它来自 Reference Pro 板(SV601349)板。 当我在 IC 顶部放置一块铁氧体时、噪声降低了20dB 以上。 在 Reference Pro 板上导致这种情况的原因是什么?

2. 然后、我替换了随附不同 EVM 的旧接口。 它是 USB2ANY 模块。  它通过 TICS 正确加载 LMX2594EVM、并且噪声要低得多。  但是、现在 LMX2594EVM 的微波信号的边带中存在一些大杂散信号。  其中一个电压与载波的距离为2.5KHz、与载波电平只有20dB 的距离。  导致这种情况的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    您是否通过 USB 为 Reference PRO 供电? USB 电源可能不是很干净、这会污染 Reference PRO 上的 LMK 振荡器。 您可以尝试使用 VccEXT 连接器和跳线来消除 USB 电源噪声。 您还可以尝试在 USB2ANY 或 Reference PRO 与 PC 的 USB 连接之间插入自供电集线器、因为这可能会有一个自包含且干净得多的电源。

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经知道要拔下 USB 电缆、因此接口板上没有电源。 我甚至可以断开带状电缆的连接、因为合成器寄存器已加载。

    今天早上、大边带还没有出现、但我现在使用的是不同的频率、因此它可能是我的信号发生器生成的、我使用它来混合低至100MHz 的微波信号、以便在频谱分析仪上更准确地读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号发生器噪声可信。 您的设置似乎比我想象的要复杂一些、那么您能告诉我一切是如何连接的? 到目前为止、我听说有一个可生成输入基准的 Reference PRO (频率是多少?)、或者在使用 USB2ANY (?)时交替生成一些其他基准;低频频频谱分析仪、或者在低频范围内具有更高精度的频谱分析仪; 以及一些将 LMX2594的输出混合到100MHz 的外部信号发生器。