This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCV304:输出阻抗

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1051492/cdcv304-output-impedance

器件型号:CDCV304

尊敬的专家:

当 VDDIO = 3.3V 时、我的客户询问 CDCV304输出阻抗。

请帮助支持此功能吗?

非常感谢!

BR、

Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    数据表的图2和图3显示了高电平和低电平输出电压的 V vs I 图。  从这些图中、我们可以计算出输出阻抗作为线的斜率。  
    图2和3是针对3.3V 的 Vdd (Vddio)情况

    从更接近较低的输入/输出电流的角度来看、我们可以看到线路是非常线性的、根据我的粗略计算、线路大约为25欧姆、随着电流增加到更高的负载、我们可以看到输出阻抗确实增加了一点。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    感谢您的回复。 我仍有问题、并与您再次确认:

    对于图2、它是高电平输出电压 VS 高电平输出电流、电流为负值、这是否意味着当输出高电平(即  VOH>=2.0V)时、电流正在灌入?

     图3所示的输出电流较低、这是否意味着负载的阻抗较高、负载的阻抗较低、输出电流较高? 因此、您估计具有较高电流的输出阻抗、例如2.5V、100mA?  

    我不确定我的理解是否正确、因此请与您确认。

    非常感谢您提前回复。

    Joyce。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    [引用 userid="134433" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1051492/cdcv304-output-impedance/3892000 #3892000]1. 对于图2、它是高电平输出电压 VS 高电平输出电流、电流为负值、这是否意味着当输出高电平(即  VOH>=2.0V)时、电流正在灌电流?[/报价]

    按照惯例、流入器件的电流为正、从而消耗器件的采样电流。  因此、负电流意味着器件正在拉电流。

    有关测试图、请参阅图4。  请注意、它使用10pF 电容器驱动140欧姆- 140欧姆分压器负载。

    [引用 userid="134433" URL"~/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1051492/cdcv304-output-impedance/3892000 #3892000"]  图3所示的输出电流较低、这是否意味着负载的阻抗较高、负载的阻抗较低、输出电流较高? 因此、您估计具有较高电流的输出阻抗、例如2.5V、100mA?  [/报价]

    它是相同的电流-但它被镜像至 VOH 规格。  因此、当引脚上的电压为高电平但命令为低电平时、它会灌入大量电流、尝试使输出变为低电平。

    最简单的方法是在曲线上选取两个点来估算通用工作范围内的阻抗。

    73、
    Timothy