您好!
我们根据 LMX2820评估数据表中给出的原理图、使用 LMX2820创建了自己的电路板。 我们目前正在尝试调试我们的问题、我想知道您是否可以提供我们应该在引脚上测量的标称电压:
3:BiasVCO
10:Regin
34:BiasVCO2
36:RefVCO2
41:BiasVAR
44:REFVCO
46:RegVCO
提前感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sami、
我们检查了 EVM 并找到了以下结果:
|
引脚 |
名称 |
帽 |
POR |
无 R0负载 |
加载 R0 |
|
3. |
BIASVCO |
C29. |
2.846V |
1.325V |
1.243V |
|
34 |
BIASVCO2 |
C30 |
0.6355V |
0.6421V |
0.6456V |
|
36. |
REFVCO2 |
C28. |
2.829V |
2.846V |
2.845V |
|
41. |
BIASVAR |
C31. |
1.390V |
1.457V |
1.454V |
|
44. |
REFVCO |
C27. |
2.828V |
2.847V |
2.845V |
|
46. |
REGVCO |
C26. |
1.998V |
2.032V |
2.030V |
此致、
Derek Payne