This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:引脚电压3、10、34、36、41、444、46

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049854/lmx2820-voltages-at-pins-3-10-34-36-41-44-46

器件型号:LMX2820

您好!

我们根据 LMX2820评估数据表中给出的原理图、使用 LMX2820创建了自己的电路板。 我们目前正在尝试调试我们的问题、我想知道您是否可以提供我们应该在引脚上测量的标称电压:

3:BiasVCO

10:Regin

34:BiasVCO2

36:RefVCO2

41:BiasVAR

44:REFVCO

46:RegVCO

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    我将检查在标称电压上可以找到的内容、并使用信息更新您的信息。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sami、

    我们检查了 EVM 并找到了以下结果:

    引脚

    名称

    POR

    无 R0负载

    加载 R0

    3.

    BIASVCO

    C29.

    2.846V

    1.325V

    1.243V

    34

    BIASVCO2

    C30

    0.6355V

    0.6421V

    0.6456V

    36.

    REFVCO2

    C28.

    2.829V

    2.846V

    2.845V

    41.

    BIASVAR

    C31.

    1.390V

    1.457V

    1.454V

    44.

    REFVCO

    C27.

    2.828V

    2.847V

    2.845V

    46.

    REGVCO

    C26.

    1.998V

    2.032V

    2.030V

    此致、

    Derek Payne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、非常感谢。 在我将其标记为已解决之前、还有一个问题、不确定您是否是提问的正确人。 组装后、我认为引脚3 (BiasVCO)和 GND 之间有桥接连接。 重新安装芯片后、我们将在引脚3上测量零伏。 如果引脚3桥接至接地端、是否 会损坏/杀死 芯片并导致引脚3上的电压读数为零?

    再次感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助、

    萨米语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨米人,

    可能会损坏器件、尤其是 VCO 偏置引脚、并对地短路。 如果 BiasVCO 读数为0V、器件肯定不会工作、这基本上不会发生。

    此致、

    Derek Payne