主题中讨论的其他器件: LMK04832
尊敬的 TI 系列:
我们计划在项目中使用 LMX2594。 但是、我们希望使用基准信号作为直流耦合。 我们认为、我们将放置在交流耦合中的电容器会产生相位不确定性。 因此、我们应将基准信号直接输入到 LMX2594 OSCin 端口。 我们是否会 将基准信号直接输入 为直流耦合?
提前感谢。
Gündüz μ A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 系列:
我们计划在项目中使用 LMX2594。 但是、我们希望使用基准信号作为直流耦合。 我们认为、我们将放置在交流耦合中的电容器会产生相位不确定性。 因此、我们应将基准信号直接输入到 LMX2594 OSCin 端口。 我们是否会 将基准信号直接输入 为直流耦合?
提前感谢。
Gündüz μ A。
您好 Gündüz、
LMK04832支持 多种输出格式、这些格式对于每种格式具有不同的共模电压。 如果接收器和发送器支持相同的信号格式、则可用于直流耦合。 否则、为了避免偏置不匹配或偏置电路负载过大、TI 建议通过交流耦合电容器将 LVPECL 输出连接到负载。 LMK04832和 LMX2594之间的接口也是如此、因为它们具有不同的偏置、建议保持直流阻断电容器。
谢谢!
此致、
Ajeet Pal